This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:启动问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955025/ucc28630-start-up-problem

器件型号:UCC28630

您好!

我已经设计了一个基于 webench 和电子表格计算器的基本电路。

我的电路和一些工作原理如下所示。

我已遵循数据表和电子表格。 唯一的区别是、在我获得波形之前、我知道电流感应电阻为0.2欧姆、在我准备此消息时、我意识到电阻为0.22欧姆。

输出设计为19.5V/~60W

从波形中可以看到、它不会启动和锁存。

我认为电流波形是怪异的。 我尝试小心 PCB 布局。 我不知道为什么会这样、我也不知道这是问题的根源。

如果我用2A/1500V 的栅极电阻器更换 MOSFET、则闩锁会消失、但在这种情况下会永久重新启动。 如果我将栅极电阻器更改为5.1欧姆、则会再次发生闩锁、但电流波形的振荡明显较少。

我还添加了我使用的电子表格文件。

e2e.ti.com/.../5037.FLYBACK-TRANSFORMER-DESIGN-TOOL.XLS

希望我能在这里得到帮助、因为我是一个无头人、不知道该怎么做。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在设计中遇到的问题是、辅助绕组振铃跳变 OVP 过大。  我随附了一份初步应用手册、可帮助您解决此问题。  请查看并遵循使用的技术、它应该有助于消除您的启动问题。

    e2e.ti.com/.../4370.Clean-PSR-Sensing-App-Note-10-5-20B.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike,我将阅读并应用这些指导原则,尽快通知您................... 我想问的是、即使它不超过17.5V 的 VDD (OVP)跳闸电平、它对振铃是否太敏感? 此外、我还想补充一点、我调试了 SD 引脚、并得到了一个"cs 引脚故障"。 我已经尝试过多种不同的电阻器和滤波器进行电流检测、但没有成功。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在初级侧和次级侧添加了缓冲器。 只有在我将缓冲器添加到次级时、振铃才会显著减少。 初级侧缓冲器几乎不会影响它。  现在、它会在短时间内保持稳定、但会再次闭锁。 电流波形再次怪异。 VDD 上升至~17.5V 左右、我想由于闩锁而开始衰减。 请再说一遍,我对你的看法是什么? 顺便说一下、初级-次级泄漏大约为%2.5、次级-辅助泄漏大约为%7.5 @100KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:通过将 R3从33K 增加到47k、我最终获得了17.5V 的输出。 但仍然有问题。 输出端有一个470uF 的电容器。 当我消耗大于150mA 的电流或增加输出电容器时、它会再次锁存。 电流波形仍然是怪异的。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形现在是什么样的?

    电流感应波形应为斜坡。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我没有解决这个问题。 电流波形不正确。 它在没有负载的情况下启动、并且在启动后的8-10秒后、在负载下终止输出。 通过将输出二极管从通用更改为快速恢复二极管、该问题就消失了。 但我不能消耗太多电流。 它会闩锁。 我将输出二极管更改为肖特基二极管、但没有效果。 我还尝试了几种缓冲器配置、但没有成功。 我将初级变压器电容测量为9.5nF。 为250nF。 偏置为450nF。 它可以与它相关吗? 以下是一些波形:

    第1和第2个是电流感应电阻器上的电压波形、在具有相同负载的情况下、有时它与第一个波形相同、有时它与第二个波形相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果辅助振铃在 Dmag 时间内没有低于接地的振铃、并且不会触发 OVP。  你可以正常

    您的辅助电源在 Dmag 时间期间似乎确实有振铃、这可能会触发输入欠压。

    我将研究漏极、AUX、CS 和 VDD、以查看发生了什么情况。  正如您所指出的、您的电流感应信号看起来不正确、这可能是因为 FET 未正确驱动、并且可能需要在栅极上产生大量振铃。

    如有必要、您可以在 CS 引脚上使用滤波来消除噪声尖峰。  本应用手册介绍了如何滤除噪声尖峰。  但您的电流感应信号具有相当大的噪声。

    我想知道您的噪声问题是否是由布局造成的。  数据表中的第11节提供了一些很好的布局指南行、您可能会发现这些行对解决此问题很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾多次尝试对变压器进行风能。 我没有得到很大的不同。 我很幸运地尝试了不同的 MOSFET 和 MOSFET 栅极电阻器。 我用新的 UCC28630替代了 UCC28630、同样没有区别。 VCS 波形是我从 RCS 获取的波形。 有一个滤波器、我尝试了不同的使用方法、但没有成功。 我认为没有 UV 或 OV 条件。 这里有一件奇怪的事情。 我不知道这是什么。 只有两件事我没有检查。 1:将二极管和电阻器从 DRV 连接到 Vsense 2布局。

    我要添加布局。 检查并自行确定是否存在不良布局问题、请通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我研究一下布局、看看我发现了什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、注意到您未使用 RCD 钳位。  如果您不应该尝试添加一个。  您的应用手册提供了有关设置此功能的说明。

    我还注意到、您没有在 Vsense 引脚上使用电容器。  在 UCC28630上、我相信您可以对该引脚进行滤波。  您也可以尝试滤除那里的噪声。

    我回顾 了您的布局、UCC28630周围的布线很长。  这些会增加电路的电感、从而使振铃更糟。  您应该尽量减少这些值。

    您的接地线迹和 VDD 电容器线迹使用工具较长、应缩短。  我注意到的另一件事是 R4和 R3 VSENSE 分压器与 UCC28630非常远、这可能是抑制振铃的原因。  您应将这些电阻器移至靠近 R3和 R4的位置、以降低电感。

    您有一个双面板、您也可以扩展 IC 下方的接地平面以减少电感。

    数据表的第11节提供了有关如何使用该器件进行布局的提示。  在图63中、它们甚至给出了电路板布局的示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但遗憾的是、我无法使其正常工作、我的原型板损坏了、现在变得一团糟。 我需要制作一个新的评估模块、可能是我将要进行评估的一天。 现在、我决定尝试次级侧反馈设计来去耦某些东西。 该器件具有许多相互耦合的可变器件、并且对故障的容差较低。 谢谢。 您可以关闭该线程。