This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS2561A

Guru**** 1617045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959205/tps2561a-tps2561a

器件型号:TPS2561A

您好!

我的客户想知道 TPS2561A 是否有单通道版本?

他们非常喜欢2561A 的两个特性、这使得它对他们的应用非常有吸引力。 首先、该器件具有软电流限制(即继续在 ILIM 上供电、而不是关闭)。 其次,输出电流限制可在250mA 至>1.5A 的范围内调节。 但是、该器件具有两个独立通道、我们的应用仅需要一个通道。

谢谢、
Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    客户消耗多少电流?

    客户设定了什么电流限制?

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    客户喜欢 TPS2561A 的这一特性、 即输出电流限制可在250mA 至>1.5A 的范围内调节。 他们只想知道该器件是否有单通道版本?

    TPS2561A 具有两个独立通道、它们只 需要一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    客户喜欢 TPS2561A 的这一特性 、 即输出电流限制可在250mA 至>1.5A 的范围内调节。 他们只想知道该器件是否有单通道版本?

    TPS2561A 具有两个独立通道、它们只 需要一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    我询问客户当前状况请求的原因是、我希望对 TPS2561A 进行测试。

    据我所知、电源开关将像高负载的电流限制条件下一样进行热循环。

    因此、我需要客户使用的负载条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了应用的高级电源图。 它们将连接到 SDP 或 CDP 主机、我们的系统和电池充电需要优先于外部端口。 2561A 解决方案用于外部端口充电。 其理念是系统和电池是已知负载、并且可以根据主机功能和系统其余部分的需求调整外部端口电流限制。

     

           

    如果您说2561在电流限制设置下运行时可能会达到热限值、那么这对它们的应用至关重要。 它们尚未完全定义最大预期输出电流,但由于我们对主机的预期最大输出电流为1.5A,因此外部端口最大电流将小于该电流。 他们将 研究热影响。

    我将与客户分享此链接、以便您可以直接与 Travis 互动、因为我将在感恩节休息时离开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    我有一个 TPS2561A 测试。

    电流限制为0.5A 时、不会热关断。

    高得多的情况下、它将是确定的热循环。 但我尚未确认热循环的确切电流值。

    对于其他电源开关、它们具有类似的电流限制行为。

    因此、您需要确认确切的电流限制值、以查看是否满足您的要求。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。