This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS756:输入电容器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909114/tps756-input-capacitor

器件型号:TPS756

大家好、Team、我们只想澄清一下输入电容器。 我们是否可以仅使用单个电容器来实现旁路并帮助避免压降? 在不允许使用单个电容器的情况下、是否有选择并联电容器的指南。

谢谢。

此致、  

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    陶瓷电容器或聚合物型电容器具有极低的 ESR、是应对此设计挑战的理想选择。
    如果电流瞬态不会导致压降超过 UVLO 阈值、则可以使用单个电容器。
    使用标准电容器公式来估算压降。

    • 电容引起的压降将为 i=C*dV/dt。
    • ESR 导致的压降将是浪涌* ESR =压降。

    将立即看到 ESR 下降、然后电容器下降、直至源电源可以启动并提供额外电流。

    源电源上的延迟将是由于其自身的反馈环路和有限的带宽。

    如果无法使用单个电容器、则常见的指导是使用间隔十倍频的不同电容器并联。
    1uF、0.1uF 等  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    当我们在 LDO 输入端(TPS75633)仅使用旁路电容器(GRM219R61H105MA73D)最终确定电路板原理图时、我会向您提出以下问题:

    1.如果 LDO 的输入由电池提供、那么是否仍然会由于大瞬态电流而出现输入电压下降? 如果仍然出现压降、请回答以下问题。

    2.我的板对 LDO 的正常电流要求是300mA。 只有在某些情况下、LDO 的总电流要求才会达到400mA。 因此、根据您在答复中提到的电容器公式、我可能期望输入端的压降量。请注意、输入端仅存在旁路电容器。

    如果确实需要/强制要求使用并联电容器、您的答复将帮助我使用并联电容器。

    此致、

    阿迈克·库马尔·哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、

    供参考- 1 μ F 电容器(GRM219R61H105MA73D)由 Murata 列为"不适用于新设计"、因此您可能希望查找替代组件。
    该电容器的标称 ESR 为10毫欧、您的电流消耗增量仅为100mA、因此 ESR 导致的总压降非常小:0.1A * 0.01欧姆= 1mV。  我会忽略这一点。  电容压降取决于源电源在100mA 额外电流下响应请求所需的时间、以及额外电流的斜升速率。  如果电流脉冲是缓慢上升脉冲、则电容器可能足够、因为电池的反应速度可能足够快、足以提供额外的电流。  如果100mA 电流脉冲快速、电池可能不会及时反应、电容器可能需要增加。  输入上的1uF 电容器可能足够、也可能不足。  如果电池上没有其他数据、则必须对此进行测试。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我有最后一个问题要问:

    TPS75633的数据表显示其输入端使用0.22uF-1uF 旁路电容器。 那么、是否可以使用高于1uF 的电容器、这将有助于旁路和不下降。

    向您提出此问题的原因是、我们已将电路板原理图进行了免费处理。

    只有在强制性要求的情况下,我们才能对其进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以添加更大的电容器。
    在数据表的第18页、它指定"如果这种压降导致输入电压降至 UVLO 阈值以下、器件将关闭。  因此、建议在稳压器输入端放置一个更大的电容器与陶瓷旁路电容器并联。"

    谢谢、

    斯蒂芬