This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:电容。 CFLY1/CFLY2的额定电压

Guru**** 2636685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959495/tps65132-the-cap-voltage-rating-at-cfly1-cfly2

器件型号:TPS65132

你(们)好。

    可以使用2.2uF 电容。 CFLY1和 CFLY2引脚之间的额定电压为10V 直流? 该电容器。 电荷泵电容器。 负输出。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    如数据表典型应用电路中所示、使用2.2uF 电容器适合低电流(<40mA)应用、但建议使用4.7uF 电容器适合高电流应用(>40mA)。 此外、建议使用额定电容为16V 或更高的电容、因为开关状态可能重叠、并且直流偏置电容值可能更高。

    此致、

    辽卡特