This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:有关 TPS62866在长运行寿命缩短时建议的结温的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959228/tps62866-question-for-tps62866-recommended-junction-temperature-when-lifetime-is-reduced-for-long-time-operation

器件型号:TPS62866

大家好、

从 TPS62866的数据表中、我们声明对于建议的运行条件、6A 持续运行时的建议结温不应超过85C、 但是、我们的客户还想知道、如果此器件以4A 持续运行、建议的结温是多少、因为他们将为其产品进行可靠的设计。

客户的用例和估算结温如下、还请帮助评估我们器件长期可靠性的风险:

输入3.3V、输出0.94V/3.5A 或1.1V/3.5A。 效率为80%、PCB 热阻为 ΨJB 23.3C/W、电路板温度为80C 1mm、靠近 IC、计算出的 TJ 约为99C/102C。 不确定此 TJ 是否适用于我们的器件长期可靠性、敬请检查。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我运行了计算、在这里看不到任何问题。

    只要输出端的连续电流低于4A、结温低于105C、就不需要考虑器件寿命降额。

    请告诉我。


    谢谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    得到了它、感谢您的验证。