This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:输入/输出电容器

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959396/tps7a19-input-output-capacitor

器件型号:TPS7A19

你(们)好。

我的客户正在评估40V/24V => 13V 20mA (RMS)电源轨的 TPS7A19。

他应该如何计算输入和输出电容?

负载器件具有80MHz 的工作频率、在选择输出电容器时是否应考虑这一点?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我对 TPS7A19的使用规格有点困惑。 它表示 TPS7A19的输出预计为13V、20mA (RMS)。 为什么它被指定为 RMS 电流? TPS7A19是否用于浮接地配置?

    数据表未提供计算输入或输出电容器的方法、但它提供了一些信息来帮助选择这些值。 使用 Cin = 22uF 执行器件特性分析:

    其他一些测试是使用 Cin = 10uF 执行的:

    因此、对于 Cin、使用10uF - 22uF 范围内的值将确保性能符合数据表规格并确保稳定性。

    对于 Cout、第8.2.2节详细介绍了所需的范围:

    [引用 USER="Zeming Kong"]负载器件具有80MHz 的工作频率,在选择输出电容器时是否应考虑这一点?

    负载器件必须是以80MHz 运行的数字器件、我是否正确? 如果是这种情况、这不是选择 Cout 的一个因素。 使用较大的 Cout 将改善瞬态响应并使电源轨保持更稳定、这通常是数字组件所需的。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zeming、

    TPS7A19与 ESR 为1m Ω 至20 Ω 的22uF 输出电容器和500uF 电容器搭配使用时可保持稳定。

    至于输入电容器、虽然不是专门需要输入电容器、但最好使用输入电容器来帮助滤除输入电源上可能发生的过多噪声或瞬态事件。 具体需求将取决于应用、因为 Vin 上的电压源和瞬态可能因应用而异。

    对于工作频率为80MHz 的负载器件、这远远超出了几乎所有 LDO 的带宽、因此最好在负载的输入端放置一个电容器、以帮助滤除该频率下产生的噪声。 对于这种类型的滤波、他们需要在该频率下将电容器的阻抗设置为低电平、这通常意味着使用~10nF 电容器、但他们需要评估他们可以访问哪些电容器以及80MHz 时的阻抗看起来是什么样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick 和 Kyle、您好!

    非常感谢您的回复。

    我建议客户根据数据表选择电容器。

    最棒的

    Zeming