This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:内部 MOSFET 的绝对最大电流脉冲额定值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959182/tps24750-absolute-max-current-pulse-rating-of-the-internal-mosfet

器件型号:TPS24750

大家好、

我想获取您对以下客户请求的意见:

TPS24750 的安全工作区曲线内内部 MOSFET 的绝对最大电流脉冲额定值是多少 ?
客户 有一个12V 应用、并测量到应用短路电流为160A @ 100ns

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    它们在哪里测量短路电流? 是 FET 电流还是 FET +电容器电流?  

    数据表中的图24提供了内部 MOSFET 的 SOA 数据。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您对此主题的支持。

    根据我们的客户、他们测量电流感测电阻两端的电压(0.002欧姆)。 这可能不是短路电流。

    请告诉我您对此响应的输入。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    脉冲电流额定值为151A、脉冲持续时间<=300us、占空比<=2%

    此致、Rakesh