This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:Vref 变化与 Tj

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS54821, TPS54824, TPS54302, TPS51362, TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909380/tps568230-vref-variation-vs-tj

器件型号:TPS568230
主题中讨论的其他器件: TPS54821TPS54824TPS54302TPS51362TPS565201

您好、专家、

如果考虑 Vref 容差,则 Vout 范围太宽,ΔV =79mv;

我是否可以知道 Vref 变化与 Tj 的详细趋势?

或者、如果有一个尺寸不大于 TPS568230且直流精度更窄的替代解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shenhua、

    您可以从数据表第7页的图3中获取 Vref 与 TJ、也可以查看适用于8A 应用的 TPS54821/54824。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我想知道为什么图3显示的内容与表中的描述不一致?用户如何引用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曲线显示了某些器件的 Vref 和 Tj 之间的关系。

    但 EC 表显示了质量生产的 Vref 变化、您可以简单地认为曲线中的典型值为0.601v、但对于其他器件、典型值可能为0.599或0.602v 或其他值。无论如何、总变化将为+/-1.5%、包括温度系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能为 Vref 容差更窄的解决方案提供一些建议。 正如您在上面提到 的 TPS54824一样。

    VIN 12V->VOUT 2.5V IOUT 0.5A

    VIN 12V->VOUT 1.2V IOUT 1A

    VIN 12V->VOUT 0.83V IOUT 9A  

    VIN 12V->VOUT 1.2V IOUT 4A

    小尺寸是我们的优先事项。  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

      您能否更深入地了解一下终端应用? 您可以通过 g-dhanabalan@ti.com 向我发送电子邮件、我们可以考虑您的整体系统要求、帮助您推荐合适的产品。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您可以查看以下器件。

    TPS54302 3A

    TPS51362 10A

    TPS565201 5A

    所有数据表均可在 TI 找到。 com

    另外、正如 Gerold 提到的、如果需要、您可以发送电子邮件进行更多讨论。 @……

    裕昌