This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:由于浪涌电流而启动失败

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959534/tps25982-start-uo-fail-due-to-inrush-current

器件型号:TPS25982

您好!  
我们使用 TPS259827LNRGE 作为高达15A 的24V 系统的有源保险丝。 系统为多达15个 LED 器件供电、每个器件都具有47uF 电容器、降压转换器设置为启动电压7伏。 当转换器启动时、它为电容器超过47uF 的系统供电。 我们无法将器件配置为启动。 使用不同/没有 dVdt 电容器和不同的 Itimer 电容器、对各种配置进行了测试。

此图显示了浪涌电流、该电流使用5m Ω 电阻进行测量。 在该图中、峰值最大电流为60A、但通常介于50-70A 之间。

此图显示了电子保险丝的电流。 达到大约30A (2.1xILIM)的值后、器件开始生成这些振荡。  

是否可以将此电子保险丝用于该应用?

我们已设法通过用作浪涌电流限制器的外部组件 P-MOSFET 为系统加电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    欢迎使用 E2E!

    您能否分享原理图、系统方框图以更好地理解。

    此外、请在单个示波器屏幕截图中帮助处理启动测试波形(Vin、Vout、输入电流)。

    此致、Rakesh