This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:累计容量为负

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907413/bq35100-the-accumulated-capacity-is-negative

器件型号:BQ35100

尊敬的工程师:

OUT 产品使用 BQ35100 ACC 模式来测试功率抑制、但我们发现累积容量为负值、但规格为0~4.29E9、当 我们在通过 I2C 总线进行校准后首次读取累积容量时也不是0uAH; 然后,如果我们在系统断电后第二次进行校准-->再次上电,则可以更改此值,不同的主板  可能具有不同的初始容量。  您能否帮助确认原因是什么?为什么累积值不是0uAH、为什么它是负数? 我们的硬件设计遵循演示板。

电路板的详细信息如下所示:

在通过 I2C 总线为第一个上的负载进行校准后、不同的电路板具有不同的累积容量  

2.累计容量为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将向您介绍并返回。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您是否有关于上述问题的更新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CUI、

    在发送监测计启动命令后、当 GA 位处于活动状态时、监测计将"累积容量"。 当收到电量监测计停止命令时、它会将此容量提交给闪存。 我怀疑校准过程完成后、您可能会发送监测计停止命令。 根据校准过程所需的时间、会产生不同的值。

    累加器中的噪声也可能会导致错误的电流量。  

    我建议在完成校准后发送"新电池命令"。 发送此命令时、校准不是擦除的部分之一。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric,

    感谢您的确认。

    我将尝试使用"New battery Command"(新电池命令)来检查系统首次通电时使用的容量是否为0uAH。

    但对于第二个问题:为什么使用的容量值 具有新的价值、而不符合所述的规范(0~4.29E9)、您是否可以帮助再次转换此值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CUI、

    从概念上讲、原电池无法看到充电电流、因为它们不可充电。 但是、在 ACC 模式下、监测计能够在两个方向上累积电荷。 如果电流反向流动、我们不会阻止电流、因为主机可以使用该信息来确定反向流动问题。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric,

    感谢您的回复。

    我不完全理解您的说法。 在我们的系统中、我们使用了不可更换的电池、仅支持 ACC 模式下的放电模式。

    我们发现 BQ35100 Studio 中的电荷累积也是与我们的系统相同的负值、 我们是否可以认为 所用电容的负值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CUI、

    是放电流为负值。 我的观点是、如果正电流确实流过传感器、监测计也会累积正值。

    谢谢、

    Eric Vos