This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5112-Q1:锁存输入引脚

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959422/lm5112-q1-latch-up-from-input-pin

器件型号:LM5112-Q1

你(们)好  

如果在 VDD 被提供给 IC 之前通过20K 上拉电阻器在输入引脚上施加电压。

它是否会导致闩锁? 电流非常低、~0.15uA

或 IC 有任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然0.15uA 对于在输入级触发 ESD 单元而言微不足道、如前在单独的线程上所述、驱动器 IC 可能(可能不会)根据数据表规格运行。 我们会在建议的工作条件下对驱动器进行评估、包括遵循正确的电源定序。

    此致、

    -Mamadou