This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:确定满容量时出现问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957348/bq40z80-the-problem-with-determining-the-full-capacity

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

你(们)好

我们面临着确定 bq40z80芯片中的完整充电容量的问题。  在设置芯片时、5节电池的 Remaning Capasity 和 FCC 显示不正确、但在设置6节电池时、Remaning Capasity 和 FCC 不再等于零、并且正在计算它们。 由于计算这些参数的问题、充电状态始终为100%、这会导致终止电荷参数的操作不正确。

我们完成了培训过程并更新了 Qmax 和 Ra_Table、但容量仍然未正确显示。 请帮助我解决此问题 problem.e2e.ti.com/.../5s_5F00_FCC_2D00_zero.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    器件是否已针对5节电池进行了正确配置? 请参阅 TRM 中的 DA 配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

     配置是根据本文档完成的:  

    在我附加的存档中、您可以找到.gg。  下面我要附上电池配置的屏幕截图:   

    我希望您能帮助我找到错误。

    此致、

    Dmitry Verkhorubov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    您可以上传所有寄存器和位寄存器的图像吗?

    是否已对正确的化学 ID 进行编程?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    我们使用 LG 18650-mH-1电池。 相应的 Chem_ID 为2038。

    此致、

    Dmitry Verkhorubov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    请参阅 电池配置、看起来它是为4节电池配置的。 您已将其配置为4节电池。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我是根据 TRM 设置电池配置的。 通过查看上面的屏幕截图和我现在附加的屏幕截图、您可以看到这一点。 此外、如果我将芯片设置为4节、那么为什么它显示5节电池、对 Qmax 和 DOD 进行计数?

    此致、

    Dmitry Verkhorubov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    在您附加的.gg 中、已将其配置为4。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这是新的实际.gg。 由于某种原因、上一个文件未正确导出。  

    e2e.ti.com/.../3364.Test_5F00_5s1p.gg.csv

    谢谢、

    Dmitry Verkhorubov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    在您使用正确的化学 ID 进行编程(看起来您具有的化学 ID)之前、所报告的 FCC 不会正确、但如果以下建议不起作用、则使用 GPCCHEM 工具进行检查可能会有所帮助)

    对正确的端接电压以及设计容量和容量进行编程后、FCC 应更新。 我从您的.gg 中看到、终止电压为21V、这对我来说是不正确的、因为这是监测计用于预测 FCC 和 SOC 的电压(终止电压是监测计设置 FCC = 0时的电压)

    为您的系统将终止电压设置为最低电压、设置设计容量、发送 RESET 命令(要在 RAM 中设置 DataFlash)、应更新 FCC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    实际上、端接电压设置不正确、感谢您指出错误、现在一切都正常。

    此致、

    Dmitry Verkhorubov