This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002-Q1:LM76002-Q1的 EMC 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908158/lm76002-q1-emc-issue-of-lm76002-q1

器件型号:LM76002-Q1

您好 TI 同事,

      现在 、我们有一个演示使用了 LM76002-Q1、但在 CE 测试期间、我们有很多故障点。 根据结果、所有故障点均来自直流/直流开关频率加倍的频率。

    详细信息,您可以看到测试图形、波形和简化的原理图:  

     简化版原理图:  

              输出:  5V 600mA   

         

    

    SW 引脚的波形:

  

     CE 测试结果:

  

     

      在调试过程中,我们对直流/直流转换器进行了大量更改,例如,我们调整了输入 π 滤波器, 直流/直流工作模式、 直流/直流开关频率、启动电路 、输出线圈和输入/输出电容器,但结果 没有改善。

    您对此问题是否有任何建议、我们应该尝试什么?

    非常感谢!

     BR。

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        抱歉、我漏掉了波形和测试数据,

     谢谢!

     BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SW 波形看起来不稳定、请按照数据表中的建议更改电感器和输出电容器、然后再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我再次使用以下组值对其进行了测试、但结果没有变化。


      谢谢!

      BR。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此更改后、您可以帮助探测 SW 波形并将其缩小吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

        很抱歉耽误你的回复!

        我们对 SW 波形进行了2次测试、您可以在下面的中看到它们:

        案例1:L2=1.5uH C16=33uF L3=70R 铁氧体

       案例2:L2=4.7uH C16=100uF L3=0r

    我们还在两种采样状态下进行了 CE 测试、但结果没有改善。 无论我们如何调整缓冲器、都不会影响 CE 结果和振铃。  

    谢谢!

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    情况1中的环路不稳定。 请勿在车尾箱中使用珠、您可以尝试在 C4和 C5之间串联一个。 此外、请上传您的 PCB 布局。 谢谢。