This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1901:UC1901问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1901, UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958211/uc1901-uc1901-problem

器件型号:UC1901
主题中讨论的其他器件: UC3845

你(们)好

美好的一天!

客户有一些问题:

当在隔离反馈中使用 uc1901时、有三个问题:
1.驱动器输出驱动器 A/B 与内部运算放大器的 comp 或 inv 之间有何关系? 驱动 A/B 与内部运算放大器的反相在幅值和幅值波动之间有何关系?

2.驱动输出在通过驱动变压器进行整流后变为直流输出。 直流振幅与运算放大器的 inv (电压输出反馈端)之间有何关系? 输出电压越高、整流器值就越大?

3.当 uc1901和 uc3845一起使用时,如何分别设计补偿电路? 如果将变压器的整流直流作为 uc3845的反馈输入来设计环路补偿、那么 uc1901的环路补偿设计是否仍然必要?

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aosker!  

    感谢您与我们取得联系并关注 UC1901和 UC3845器件! 让我对此进行一些研究、下周初我将向您提供最新信息。  

    再次感谢、我期待着很快讨论更多内容!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aosker!  


    感谢您的耐心等待。 查看我的答案内联:  

    1.驱动器输出驱动器 A/B 与内部运算放大器的 comp 或 inv 之间有何关系? 驱动 A/B 与内部运算放大器的反相在幅值和幅值波动之间有何关系?

    驱动器输出端的波形是振幅与误差放大器输入信号成比例的方波。 从误差放大器补偿引脚到调制器驱动器输出有固定的12dB 增益。

    2.驱动输出在通过驱动变压器进行整流后变为直流输出。 直流振幅与运算放大器的 inv (电压输出反馈端)之间有何关系? 输出电压越高、整流器值就越大?

    正确。  

    3. 当 uc1901 和 uc3845 一起使用时,如何分别设计补偿电路? 如果将变压器的整流直流作为 uc3845的反馈输入 来设计环路补偿、 那么 uc1901的环路补偿设计 是否仍然必要?

    对于此问题、我建议查看 本应用手册的第7节。 它给出了与 UC3845类似的器件 UC1840的设计示例。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson