This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030、CFF 电容和输出纹波问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908141/lmr16030-lmr16030-cff-capacitance-and-output-ripple-problem

器件型号:LMR16030

您好! 我们使用 LMR16030在半波整流后提供18-30Vac 电压、然后将其连接到2200uF 滤波器以形成直流电压。 作为 LMR16030的输入、输出最大为2A、为5VDC。 在官方网站上计算出、建议输出端子的 CFF 电容为470pF 或560pF。 但是、在对负载0~2A 的每个波形进行的实际测试中、发现使用470pF 时、5V 的纹波输出高达300mV、而使用12pF 时、纹波输出在60mV 以内。 为什么会这样?我们是否有使用12pF 的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们、所有4个波形通道都是什么? 您能否探测 SW 节点并放大这两种情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝绿色是直流/直流的输入、

    绿色表示  输出 5V 的电压、

    粉色是 输出5V 的纹波(Vp-p)、

    黄色表示输出5V 的负载电流、波形连接到电子负载1A 和900mA。

    我可以收到你的电子邮件吗? 我可以向您发送470pF vs 12pF 的每个负载的波形。

    我的电子邮件: rctan@computime.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我看到了、您能否探测 SW 节点并在这两种情况下放大它? 它可能会使用不同的 CFF 导致环路不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在此处粘贴照片,但我没有您的电子邮件。 您能否向我的电子邮件发送电子邮件: rctan@computime.com

    我将向您发送470pF vs 12pF 的每个负载的波形。

    mybe 可以从百度盘中下载文档: 链接 ,代码为 n6we。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您在帖子中上传文件、以便其他人可能有相同的问题可以搜索。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、5V、无负载、然后添加1A 负载(12pF 的输出电压纹波 Vp-p 优于470pF)

    2、470pF、18VAC 输入、电子负载0~2A、输入 VTP94正常、输出5V 正常。 输出电压纹波 Vp-p<320mV

    3、更改为12pF

    此外,18VAC 输入,电子负载0~2A,输入 VTP94正常,输出5V 正常,输出电压纹波 Vp-p<50mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否放大 Vout 并探测 SW 节点、检查环路是否不稳定很有帮助。 谢谢。