This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:在 MULTIISIM 14.0中使用文件&quot 创建 SPICE 调制时出错;LM4030_NA2P5_TRANS.lib"

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4030, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958537/lm4030-errors-in-creating-spice-modle-in-multisim-14-0-with-file-lm4030_na2p5_trans-lib

器件型号:LM4030
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

模型链接:"LM4030_NA2P5_TRANS.lib"

https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snvm988

SIM 工具:

Multisim 14,组件向导5,共7个,  

SPICE 网表警告、元素'E_U1:LM4030_NA2P5':已为非阵列参数'V'分配了多个值;将仅使用最后一个值(检查表达式中的空格或制表符)
SPICE 网表警告、元素'E_U1:LM4030_NA2P5':未知组件参数'N06402'、将忽略此参数。
是否要继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我对 SPICE 模型没有任何问题。 您是否有要分享的原理图?

    您使用的仿真器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用这个由 TI 提供的 SPICE 模型来创建多西姆14.0。红色描述。中出现错误

    秘书长的报告

    .SUBCKT LM4030_NA2P5 V+ V-参数:TOL=0
    Q_Q1 V+ N05344 V- NPN1X 10.
    .MODEL NPN1X NPN
    V_VREF N06402 V- 1.25V
    E_U1 N05344 0值{LIMIT (V (N06047、N06402)*1E6、-15V、+15V)}_U1
    + N06047 N06402 1G
    R_R2 N06047 V+{if (TOL=0、11K、IF (TOL>0、11.01K、10.99K)}
    R_R3 V- N06047 11K TC=0、0
    结束 LM4030_NA2P5
    *美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    创建该模型的目的是与 pspice、Tina-ti 和 pspice 一起使用、以满足 TI 的需求。 该线在 pspice 中没有误差、因为它是理想的运算放大器。

    我不认为这种建模方式对建模很友好。 我建议将该模型与 TI 免费提供的 pspice 结合使用。