This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:如何启用 CC 或 CCCV 充电曲线?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959504/bq27530evm-how-to-enable-cc-or-cccv-charge-profile

器件型号:BQ27530EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24161BQSTUDIO

大家好、

我们的客户正在 主机模式下使用 BQ24161、该模式由 BQ27530电量监测计控制。  
他们想知道 如何切换到 CC/CV 充电曲线。 默认情况下、监测计 FW 内的算法使用 MLC。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    让我检查一下、看起来数据表中没有定义所有寄存器、我正在检查 TRM 是否可用于此器件。

    通过编辑每个步骤的电流和电压、您应该能够复制 CC/CV。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    要从 MLC 配置文件中切换、您可以参考 bq27531 TRM。 目前不存在 bq27530的 TRM。

    您将需要通过 bqStudio 清除充电器选项中的 STEP_EN 位。

    希望这对您有所帮助!