This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTFBKEVM:OCP

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909020/lm5160dntfbkevm-ocp

器件型号:LM5160DNTFBKEVM
主题中讨论的其他器件:LM5160

大家好、

客户将 LM5160应用于 Flybuck 拓扑。

在测试 EVM 时、它们有两个问题:

Vout = 3V、 Vin = 5V、  

当 VIN = 5V 时、输出短路一次、即使电流达到2.5A 的电流限值、电流也不受保护、然后在电流峰值超过5A 时、占空比关闭
等于2.5A 的 OCP 没有任何作用、而负载保持开启、从而使电流继续增加。

2. Vout=3V、 Vin=6V、  

当输入电压大于5.5V 时、输出短路一次、电流在达到2.5A 的电流限值后立即关断、关断时间接近规格中计算出的值、表示 OCP 保护操作为2.5A。

只要 VCC 低于5.3V、OCP 就不会运行。 当 VCC 大于5.3V 时、OCP 将运行、但规格定义 VIN 范围= 4.5V-60V、那么该部件在4.5V 时也应正常工作、是否有办法解决此问题?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    您能否完成 LM5160 Fly-Buck 快速入门计算器工具、该工具可在产品文件夹中找到。 您能否发送包含组件额定值的波形和原理图。

    https://www.ti.com/tool/LM5160DNTFBK-CALC

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 我现在要关闭此主题、请告诉我们您是否需要任何其他帮助。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师