This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:bq25896

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955015/bq25896-bq25896

器件型号:BQ25896

您好、先生、

我的客户将 bq25896用于4.4V 锂电池,Attach 是设置参数。

但现在看起来不能充满电、您是否可以检查曲线下方的内容?

充电/停止充电电流是否合理?

e2e.ti.com/.../BQ25896RTWR-setting_5F00_2020-1102.xlsx

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    请为每个红色圈点提供以下信息吗?

    1. VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    2. 所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、