This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:Vbus 插拔时、VSYS 可以#39;t 检测电压

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954376/bq25895-vsys-can-t-detect-voltage-when-vbus-plug-out

器件型号:BQ25895

您好、Ning、

我的客户的 BQ25895有问题。 当 Vbus 为5V 输入时、它们可以检测 VSYS 上的电压、不要连接 D+/D-、当 Vbus 插拔时、可以检测到 Vbat (4.1V)、但 VSYS 中没有电压。 当他们取出电池并重新连接时、问题就可以解决。

日志如下所示:

寄存器0x00:0x54

寄存器0x01:0x05

寄存器0x02:0x7c

寄存器0x03:0x30

寄存器0x04:0x20

寄存器0x05:0x13

寄存器0x06:0x5e

寄存器0x07:0x8d

寄存器0x08:0x03

寄存器0x09:0x4c

寄存器0x0A:0x93

寄存器0x0B:0x06

寄存器0x0C:0x00

寄存器0x0D:0x92

寄存器0x0E:0x5c

寄存器0x0F:0x5f

寄存器0x10:0x4a

寄存器0X11:0x98

寄存器0x12:0x00

寄存器0x13:0x14

寄存器0x14:0x39

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据提供的寄存器值、5V VBUS、VSYs=4.204V、VBAT=4.144V。 SYS 具有输出。 充电器工作正常。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    当插头输出 Vbus 时、SYS 上无输出。

    基于 REG11、Vbus=5V、但 REG0b 显示 VBUS 状态的原因是没有输入且不充电。

    谢谢、

    Colin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

     当在 SYS 上插入 Vbus 而没有输出时、所有寄存器值是多少?

    因为 AUTO_DPDM_EN (REG02[0])=0。 参阅8.2.3.3输入源类型检测、当 AUTO_DPDM_EN 禁用时、会绕过输入源类型检测。 REG0B=06表示电源正常。 REG11[7]= 1表示 VBUS 已连接。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、