This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5112-Q1:上电前的输入信号

Guru**** 2585925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959142/lm5112-q1-input-signal-before-power-on

器件型号:LM5112-Q1

你(们)好

是否可以在电源电压上升之前向输入引脚施加电压?

恐怕会出现闩锁情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander。

    感谢您的联系。

    正确的电源序列应如下所示:VCC、然后输入信号、以防止对内部 ESD 单元进行正向偏置。

    断电序列:INx 后跟 VCC。

    这适用于我们的所有驱动程序。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 IN 信号通过大约20K 的一周上拉电阻提供、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这仍会违反正确的启动顺序、我们无法完全确信器件将按预期工作。

    谢谢、

    Aaron Grgurich