This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:回流焊次数

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958884/ucc28056-number-of-reflows

器件型号:UCC28056

它可能关注的对象

请告诉我 UCC28056的额定回流焊次数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已指派和应用工程师来审核您的问题、他们很快就会与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、我无法得到您的点、您是指 UCC28056的回流温度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    回流焊条件如下。

    〇Preliminary 加热:150~180℃、120secmax

    〇Soldering:℃220 μ s (峰值℃250 μ s)、20~50秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于回流温度而言、这是可以的。 UCC28056没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我在所介绍的条件下可能回流的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "回流焊次数"的含义是什么? 请以其他方式加以说明。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电路板上安装 UCC28056并进行回流焊后、UCC28056会加热两次、以便在 UCC28056安装表面对面的表面上回流焊其他器件。 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    因此、您会问 UCC28056可以执行回流处理的时间。

    UCC28056在两层 PCBA 中使用是正常的、因此两次回流焊过程是正常的、否则将不会在行业中使用。

    有关其他信息、请访问 JEDEC Jst020D 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我的问题已经解决。