This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:N 沟道 FET#39;s SOA 数据

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959345/tps22990-n-ch-fet-s-soa-data

器件型号:TPS22990

你(们)好

我们的客户希望此器件的 N 沟道 FET 的 SOA 数据。

是否可以披露 SOA 数据?

此致

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama-San、  

    我们没有为 MOSFET 共享 SOA 数据、但它们在线性区域中全职运行。 在使用这些器件的应用中、由于 FET 的 VDS 非常小、因此 SOA 不有用、因为器件在线性区域中运行且 RDSON 非常低。  设计人员无论如何都不能直接控制栅极源极电压。 您认为需要 SOA 有特殊原因吗? 我认为、我们的数据表规格足以满足几乎所有应用的安全操作条件。  

    我建议参考器件最大电源电压/负载电流规格、这些是 SOA 类型分析中最有用的限制。  

    此外、建议估算最坏负载和环境温度条件下的最高结温。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我、但如果回答了此问题、请按绿色按钮吗?

    最好

    Dimitri