This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050QML-SP:LM4050QML-SP 和 ADS1278-SP

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP, LM4050QML-SP, TL1431-SP, ADS1278, LMP2012, TINA-TI, DS90C031, SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902037/lm4050qml-sp-lm4050qml-sp-and-ads1278-sp

器件型号:LM4050QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADS1278-SPTL1431-SPADS1278LMP2012TINA-TIDS90C031SN55LVDS31

大家好、我想使用 LM4050QML-SP (+2.5V)作为 ADC ADS1278-SP 的电压基准。 输入电压为+5V、ADC 调制器频率为128kHz (时钟为512kHz)。  输入电压和 LM4050QML 之间需要多大的外部串联电阻值? ADC 是动态负载、因此输出的稳定性如何? 我可以通过组合获得16位分辨率吗?

提前感谢

Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dinakar、

    我是 LM4050QML-SP 的专业工程师

    我们有一个电阻计算器、您可以在此处使用:

    https://www.ti.com/tool/SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

    数据表提供了调节 LM4050QML-SP 所需的电流量建议:

    我要补充的一点是、辐射数据是使用60uF 电容和100uA IQ 获取的。 这使得建议的 IQ 为100uA、CL 为60uF。

    我没有提供 CL=60uF 时的负载响应的图形、因此我没有关于阶跃响应的信息可供分享、但除非响应较大、否则响应应最小。

    至于您可以实现16位分辨率、我无法评论、但可以尝试从专门从事 ADC 的人那里获得响应。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供相关信息。

    ADC 消耗的平均基准电流为73uA (采样率为128kHz 的 ADC 基准输入阻抗为34.3k Ω、其基准电压为+2.5V)。 稳压器的输入电压为+5V 稳压电源。 5mA 稳压器电流的外部串联电阻计算值为500欧姆(因为 ADC 电流与稳压器电流相比可忽略不计)。 但是、ADC 开关电流的稳压器输出电压有多稳定? 如果它变化且不满足我的位分辨率、您能建议使用任何符合航天标准的+2.5V 系列稳压器吗?

    谢谢

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dinakar、

    我们的数据表显示了使用1uF 电容器时 LM4050QML-SP 的输出阻抗典型图。

    这意味着、对于1uF 电容器、在峰值处输出阻抗为10-30欧姆时、我可以将其乘以电流瞬态、以查看恰好达到10kHz 频率的电流瞬态会发生什么情况。

    30 Ω* 73uA ~= 2.2mV。

    由于电容为60uF、这可能会更低、但它应该为您提供您应该看到的最大瞬态的估算值。

    我们的另一个常用参考是 TL1431-SP、您可以查看它。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinakar:

    我使用 LM4050运行了仿真、其中考虑了输出阻抗(LM4050和输出电容的组合)和 ADS1278产生的开关输入负载。  使用10uF 或更低的 REF 电容、产生的稳定时间将分辨率限制在15b 以下。  该仿真建议您使用至少47uF 的电容在基准输入上实现16b 的趋稳。

    由于输出电容和基准电容的 ESR 会改变总体响应、因此结果可能会有所不同、但仿真表明这种组合会起作用。  如果将调制器速率增加2倍或更多、则很可能无法使用输出电容的任何组合实现稳定。   

    另一种选择是使用基准缓冲器、这将在稳定时间方面提供一些额外的裕度、并允许您在系统稍后需要时以更高的速率进行采样。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供相关信息。 我将进行检查。

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您的仿真对我非常有用。 您在仿真中使用了什么阻抗值(电容器的稳压器和 ESR)?

    此外、我是否可以将 LMP2012用作基准缓冲器以实现256kHz 采样率和16位分辨率?

    谢谢、

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinakar、您好!

    我对一个 MLCC 陶瓷电容器建模;47uF、典型 ESR 为50毫欧。

    我还了解了如何将 LMP2012用作基准缓冲器。  对于256kHz、我认为您可以根据仿真结果轻松实现16b 分辨率。  仿真结果还预测、在256kHz 或更低的调制器采样率下运行时、您可以获得完全指定的性能、但需要在实验室中进行测试以确认这一点。

    下面是我使用的电路;它使用10uF 输出电容器和双反馈拓扑来实现稳定性。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢。

    如果运算放大器不用于驱动 ADC ADS1278、则电源电压(+5V 稳压)和 LM4050之间需要使用什么外部串联电阻值? ADC 配置为32.2k Ω(128kHz 采样率、8个有效通道)的基准输入阻抗。

    谢谢

    Dinakar

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinakar、您好!

    我使用了一个500欧姆电阻器、这会导致 LM4050-2.5中的偏置电流为5mA、由5V 电源供电。

    如需更详细地了解、请参阅随附的 TINA-TI 仿真文件。

    此致、
    Keith

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM4050_5F00_ADS1278_2D00_SP_5F00_47uF-TINA_2D00_TI.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您提供该文件。 这就是我需要的。 现在、我可以使用不同的配置进行我自己的仿真。

    另请告诉我、您如何在仿真中选择228pf 作为 ADC 折射采样电容器?

    谢谢

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinakar、您好!

    您可以估计等效输入电阻为 REQ=1/(CIN*FM)。

    CIN=输入电容

    fm=调制器频率

    重新排列上述等式,Cin=1/(REQ*FM)=1/(34300*128000)=228pF

    此数字假设所有8个数据转换器均处于活动状态。  对于 N 转换器、近似输入电容为 CIN=228pF*(N/8)

    此致、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢你。 我使用 REQ=1/(2*PI*Cin*FM)来估算 Cin。 现在、我很清楚。

    我有几个问题。

    1) 1)我没有 MLCC 型电容器。 我有 ESR 为1欧姆的钽电容器。 我用它进行了仿真。 它具有11mV 峰值并稳定至65uV。  在本例中、我的趋稳误差是多少? 由于在采集周期内稳定在65uV、因此我是否可以将基准电压用作2.5V+65uV 进行计算? 请澄清。

    2) 2) I 使用以下公式计算 ADC 的时钟抖动要求。

    SNR =-20log (2*Pi * Fclk* Tj)+10log (OSR)

    此处、SNR = 96dB (对于16位分辨率)

    Fclk = ADC 时钟输入= 512KHz (FM*4)

    OSR =过采样率= 128

    TJ =时钟抖动

    最大时钟抖动为55ps。

    此外、我的时钟源距离 ADC 1米。 因此、我想为 ADC 使用差分时钟驱动器。 我能否将 LVDS 收发器 DS90C031/32 组合用于此应用? 请建议。

    谢谢

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinakar、您好!

    为了实现指定位数的性能、我们发现采集周期结束时的输入信号误差小于1/2LSB。  对于使用2.5V 基准的 ADS1278、1LSB=2*2.5/2^16=76.3uV。  然后、1/2LSB 为38.15uV。  65uV 的趋稳将导致 ADC 性能接近良好的15b ADC、而不是16b。

    您可以使用不同的电容器组合进行实验、以降低总体阻抗。  对于大容量电容器、您说过使用钽、没关系。  添加一个至少为0.1uF 的附加低 ESR 陶瓷电容器、这有助于实现整体稳定。

    对于时钟抖动、您使用哪种数字滤波器选项?  OSR 是输入采样率(调制器速率 Fmod)与输出数据速率(ODR)之比。

    OSR = Fod/Fodr

    该值由 ADS1278上的数字滤波器设置决定、可以是64或128。

    由于抖动导致的 SNR 公式的输入频率是您尝试测量的信号的实际输入频率、而不是输入时钟频率。

    在您的情况下、输入时钟为512kHz、假设您使用高分辨率滤波器选项(OSR=128)、输出数据速率将为1ksps、这将最大输入信号频率限制为500Hz。

    因此、产生的最大抖动要求将高得多、在本例中为44.9nS。  任何合适的时钟源都可以轻松满足此要求。

    DS90C031/32不能直接与 ADS1278搭配使用。  DS90C031/32为5V 逻辑电平;ADS1278支持3.6V 的最大逻辑电压。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我已经按照您的建议使用47uF 和0.1uF 组合进行了仿真。 现在、信号的峰值从11mV 降至73uV。 采集周期结束时的信号值为63uV。 请参阅附件。 在没有0.1uF 电容器的情况下、它几乎与前一种情况相同。 使用额外的电容器0.1uF 是否有任何好处? 此外、如果在将数字化数据转换为模拟信号时使用2.5V + 63uV 而非2.5V 基准电压、我能否获得16位分辨率?

    我现在非常清楚时钟抖动计算。 我误解了方程式。

    你是对的。 DS90C031/32组合不能与 ADS1278配合使用。 能否使用 SN55LVDS31/33组合?

    谢谢、

    Dinakar

    e2e.ti.com/.../LM4050_5F00_ADS1278_2D00_SP_5F00_47uF-TINA_2D00_TI-_2D00_-For-clarification.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinakar:

    将2.5V 基准与 ADS1278配合使用可实现16b 性能、1LSB (16b)等于76uV。  63uV 时、您的 LSB 小于1LSB。  对于非常低的速度信号、这应该足够好、并且实际上取决于您的总体系统精度要求。

    0.1uF 电容器将有助于实现真正的硬件、因为47uF 电容器不是理想电容器、并且具有一定的电感量。

    SN55LVDS31/33应能与 ADS1278上的3.3V 接口正常配合使用。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢。

    此致、

    Dinakar