This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:为了抑制输出噪声、我可以在电路板上放置的前馈电容的最大值是多少

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959547/tps7a45-what-is-the-max-value-of-feed-forward-capacitance-i-can-put-down-on-my-board-to-suppress-output-noise

器件型号:TPS7A45

向我的客户询问...

我希望通过添加前馈电容来改善相位噪声。   这一部分的数据表似乎缺少上下文-在第19页、它会进行有关极点和零点的计算或两次、但不会指导极点和零点的限制是…Ω

 

那么、我的问题是这些极点和零点的限制吗? 为了抑制输出噪声、我可以将前馈电容放置在电路板上的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此 应用手册。 如果有任何其他问题、请随时在此主题上发帖。

    此致、

    Nick