This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:slua65d -有关平衡常数公式的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909205/bq28z610-sluua65d---question-about-the-formula-for-balance-constant

器件型号:BQ28Z610

你好

在 BQ28Z610 TR 的第42页上、SLUUA65D–2014年4月–2020年1月修订、Bal Time/mAh 的公式为:

Bal Time/mAh Cell x = 3600 mAs/(Duty×(1000mV/1V)×VCELL/(RVCx + RCB))

它不同于 SLUUA65C、没关系、但术语1000mV/1V 意味着什么? (1000mV /1V)为1、则该公式可重新编写为:

 Bal Time/mAh Cell x = 3600 mAs/(Duty×(1)×VCELL/(RVCx + RCB))  

我不确定它是否正确,它的结果是与以前版本计算得出的相同值千差的.....

它可能会持续1000/1 -> 1000?  

请澄清

Maurizio

PS:我尝试发送反馈、但页面页脚中的反馈链接不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下主题中的讨论。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/729065

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Andy、

    我用过它。。。 但我的问题是不同的。

    "1000mV/1V"是什么意思?  它是1000还是1? 最终结果有很大不同、绝对是千倍的不同!

    Maurizio

    PS:我会通过 slua65d 页脚中的文档反馈链接发送反馈,但很遗憾它不起作用....   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCell 为[V]、R 为[Ohm ]、则表示为1000。 由于生成的电流将在[A]范围内并使该 mA (对于 Bal Time /[mAh])、因此必须将其乘以1000。

     Bal Time/mAh Cell x = 3600 mAs/(Duty×(1000)×VCELL/(RVCx + RCB))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    那么、这是可以的!