This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:EN 引脚为低电平时的输出电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959355/lm60430-q1-output-voltage-when-en-pin-is-low

器件型号:LM60430-Q1

大家好、

当 EN 引脚 处于低电平(低于1.2V)时、输出电压是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    当 EN 引脚为低电平时、输出电压将下降至0V。

    谢谢、

    Harrison Overrurf