This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907 PSRR

Guru**** 2529370 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959520/lp5907-lp5907-psrr

器件型号:LP5907

大家好、

LP5907的 PSRR 如下图所示。 其测试条件为:3.7V->2.8V。

我想知道测试条件(Vin/Vout)是否发生变化、PSRR 是否会变得越来越好?

例如,如果3.4V->3.3V/50mA,PSRR @100kHz 是什么? 仍然低于-60dB?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    通常 、如果您使用相同的余量/ Vdo (Vin-Vout)和负载电流、则 PSRR 将相同或非常相似。 我已附上一个快速 ppt、其中显示了哪些条件(Vin、Vout、Iout、Cout 等) 会对 PSRR 产生显著影响、而对 PSRR 没有影响。  

    现在、对于您的用例、您要求的净空要低得多(与数据表中的900mV 相比、为100mV)、因此这将显著改变 PSRR。 我没有任何具有该确切条件的 PSRR 数据、但下面是一个接近 PSRR 的图、它使用的是80mA、您的用例是50mA。 我估计您的性能将类似于下图中显示的红色200mV 线、因为您使用的电流较低。

    e2e.ti.com/.../What-effects-PSRR.pdf