This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:电池 FET

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909143/bq24780s-battery-fet

器件型号:BQ24780S

您好!

请参阅下面数据表中的图。 我正在工作的应用不需要电池为 SYS 供电、当电源适配器关闭时、即使电池仍处于连接状态、产品也应关闭。 在这种情况下、我能否移除 BATDRV 引脚上的 Q3、R12、4.02K 电阻器、D1和 D2。 这将意味着 VCC 只能从适配器获得电源、而 BATDRV 和 BATSCR 没有连接任何元件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    您可以移除 Q3 BATFET。  如果是、请在电感器输出端正常连接 BATSRC 的情况下将 R12保持在适当位置。   您可以从 BATDRV 上移除4.02k Ω 电阻器并使其保持浮动。

    正如您所说的那样、您只能移除适 配器输入端的 D1和 D2二极管 OR 并为 VCC 供电 、因为您在未连接适配器的情况下不需要 IC 功能。

    假设 SYS 上没有电源(适配器除外  )、也可以移除 Q2 (反向阻断 FET)。    该 FET 的目的是防止 BAT 电压穿过 Q3 BATFET 的体二极管并传播到连接器。  由于您 没有 BATFET、因此这种情况不会发生。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve。 这解决了我的问题。