This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400-USB2ANY 问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959214/tps65400-tps65400-usb2any-issue

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!  

我的笔记本电脑上有 TPS65400 EVM 软件(PI 指挥官 PMU)、TICS.pro 和 USB2ANY Explorer。 直到昨天、TPS65400 (PI 命令器)的 GUI 仍在检测 IC、从未出现问题。 但昨天、我使用的是 TICS.pro、US2ANY 连接到我的笔记本电脑、它要求我更新固件、然后我按照以下步骤操作、将固件升级到 USB2ANY_2_7_0_0、现在我在检测电路板上的 TPS65400时遇到了问题。 我浏览了 USB2ANY 的手册并谷歌搜索了该问题、我注意到 TPS65400需要 USB2ANY_1_19_0_0或更旧的固件版本。 如果您能告诉我如何降级 USB2ANY 的固件以与 TPS65400配合使用、我将非常感谢。

此致、

Nasim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nasim  

    有一个类似的问题、建议您尝试其中的解决方案。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助;我能够使用 USB2ANY_SDK 降级固件、并解决了该问题。

    此致、

    Nasim。