This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问 Bq25606和 AMP;24040充电 IC 寄存器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908180/asking-for-the-bq25606-24040-charge-ic-register

主题中讨论的其他器件:BQ25606BQ25619

大家好、

客户正在设计 Bq25606和24040充电 IC。
Bq25606和24040充电 IC 能否支持 JEITA的Function μ A?
Bq25606和24040能否支持 NTC 电压读回功能? 如果是、客户应该读取哪一个寄存器?

即 BQ25606&24040是否满足以下要求?

0~10℃0.2C/4.1V、

10~45℃0.5C/4.2V

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25606支持 JEITA 功能。 根据 JEITA 标准、充电电压在45°C 至60°C 的时间内折返至4.1V。  ℃0~10 μ A、充电电流降至 ICHG 的20%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的反馈。

    BQ25619也可以满足该要求吗?

    对于 BQ25606、如何设置设计以满足要求? 我们是否有可满足要求的参考设计?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SHH:

    是的、BQ25619 支持 JEITA。 对于 BQ25606、只需按照数据表并计算 TS 引脚上的电阻分压器即可对温度范围进行编程。  

    此致、