This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061EVM:需要为充电过程设置这些寄存器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905108/bq21061evm-which-are-the-registers-need-to-be-set-for-the-charging-process

器件型号:BQ21061EVM

您好!

在充电过程中需要设置哪些寄存器?

因此、我设置了:

VBAT_CTRL 更改为4.2V -> 3C

ICHG_CTRL 更改为500mA -> 3C、也尝试使用较低的150mA

PCHG_CTRL 更改为50mA->94

将 TERMCTRL 更改为20%-> 28

ILIMCTRL 更改为600mA -> 07

充电电流阶跃设置为2.5mA

禁用 TS 寄存器 CHARGECTRL0

TS 控制模式(仅限热/冷)

我已将所有其他寄存器设置为默认状态。

电池为 Samsung 2850mAh (inr18650-29E)

具体情况如下:

STAT0寄存   器每10秒更改一次位 STRG_CV_STAT 设置为有效、而在10秒内 CHARGE_DONE_STAT 设置为有效。 如果我从充电器中取出电池并测量电压、则始终为3.6V

我可以使用该器件充电超过500mA 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大充电电流为500mA。

    STAT0寄存   器每10秒更改一次位 STRG_CV_STAT 设置为有效、而在10秒内 CHARGE_DONE_STAT 设置为有效。


    如果发生这种情况、这是因为电池未连接到电池引脚。 电池引脚上的电容器刚刚充电和放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我已将电池50mAh 更改为50mA、并将充电电流更改为50mA。 它似乎可以完成充电。

    比我尝试另一个电池时、我认为它大约为200mA/1C、因此我将充电电流更改为200mA。

    充电超过6小时、但尚未完成。

    原因可能是什么?

    我可以将充电电流设置为始终为500mA、还是确切的充电电流取决于电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200mA 电池为200mAh 电池充电时、充电时间大约应为一小时。

    电池是否实际充电? TS 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我已经解决了这个问题、但我不确定。

    我想问题是我没有读取寄存器来清除标志、我想有些东西禁用了充电、或者 wd.计时器将器件复位。 我不确定。

    我希望在设备上使用电池,但我将再次测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、标志在读取前不会被清除。