This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:高侧和低侧栅极驱动器为何都使用自举电容器和二极管?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23511, UCC23513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908761/ucc27517a-why-do-both-the-high-side-and-low-side-gate-driver-use-the-bootstrap-cap-and-diode

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件:UCC23511UCC23513

 大家好。 我使用栅极驱动器时、有一些问题需要帮助。  通常用于驱动 BLDC 的以下设计。   自举电容和二极管 用于为高侧 MOSFET 提供电压。  

第二幅图片中的低侧栅极驱动器为什么使用 自举电容器和二极管? 有 什么优点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    感谢您的联系。

    根据原理图、低侧的 R32和 D11不是自举电路的一部分。 这些组件实现了2个方面:

    1.R32将保护驱动器 IC 免受 VDD 引脚上的大浪涌电流的影响。

    2. R32将抑制来自电源的过压浪涌。

    在 OUT 引脚发生振荡和/或振铃时、D11将保护电源轨免受反向电流/电压的影响、输出引脚将通过内部体二极管耦合回 VDD。

    侧注 我们可以帮助您使用光模拟栅极驱动器 UCC23513或 UCC23511替换光耦合器 U12和 U10、而无需更改 PCB。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mamadou、

       感谢你的答复。

    此致、

    美味

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mamadou、

        我觉得为什么每个人都没有将 R32和 D11放在 MOSFET 的低侧?  

    此致、

    美味

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美味,  

    您还有其他问题吗?  

    此致、