This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:如何将初始电压设置为0.85V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959473/tpsm846c23-how-to-set-the-initial-voltage-to-0-85v

器件型号:TPSM846C23

你(们)好

TPSM846C23的默认输出电压似乎为1V。 但是、客户希望将电压更改为0.85V、因为负载无法支持1V。

您能告诉我们更改默认输出电压的任何方法吗? 或者是否有方法通过 SMBus 关闭输出电压并设置所需电压,然后打开 IC?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    未选择设置电阻器时、TPSM846C23的默认基准电压设置为0.5V。  通过在 FB 和 AGND 之间添加10k Ω Rset 电阻器、可将其设置为1.0V。

    有2种方法可将输出电压设置为0.85V

    使用 PMBus

    1) 1)将 VOUT_COMMAND (将 字写入命令代码21h) 从0.5V (256D 或0100十六进制)更改为 0.85V (435d 或01B3十六进制)

    2) 2)发送 STORE_USER_ALL 命令(向命令代码15h 发送字节)、将更新的 VOUT_COMMAND 值存储到 NVM

    注意:这将使 VOUT_COMMAND 与 VOUT 的比例保持在1:1的比值、以便 VOUT_COMMAND 的每个 LSB 为2^-9V (1.96mV)、如果 VOUT_COMMAND 将被动态地用于更改输出电压、则建议使用该值。

    使用 Rset

    1) 1)选择一个 Rset 电阻器、当 FB = 0.5V 时、该电阻器将设置 VOUT = 0.85V。  14.28k 的值将精确选择0.85V。  标准电阻值14.3k 将选择略低的0.849V VOUT。  最接近的 E48电阻值为14.0k、这将选择略高的电压0.857V 或14.7k、这将选择略低的电压0.840V。

    注意:由于 TPSM846C23中的 VOUT_SCALE_LOOP 函数不支持1、0.5和0.25以外的值、这将在 PMBus 编程的 VOUT_COMMAND 和命令输出电压之间产生不匹配。  VOUT_COMMAND 的每个 LSB 的值为(1+10K/Rset) x 2^-9V 或3.32mV、此时 Rset = 14.3k Ω

    由于 VOUT_COMMAND 的 LSB 会发生变化、因此通常不建议将 VOUT_COMMAND 用于动态更改 Vout 的应用。