This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957795/ucd90120a-ucd90120a

器件型号:UCD90120A
尊敬的 TI 团队:
在我的项目之一中、我将 TI 电源控制器 IC UCD90120ARGC 用于 Zynq 7000 SoC 上电定序。
除了 GPIO2上的使能引脚发生变化(连接了相同的快照)外、所有电源使能、控制、监控都与 ZC706开发套件相同、
对于 GPIO2 (VCCP1V2_EN_B 的加电序列与 VCC1V5_PL_EN 相同)、断开了 MON3、MON9和 FPWM3_GPIO7信号。 我导入了 ZC706 .xml 文件并进行了如 Fusion Digital Power Designer 中所示的更改(我已移除基于 GPIO 2的信号的电压、修整/裕度和电流)。
我请求您复查一次、并请求您根据我们的要求在 Fusion Digital Power 设计器中生成文件。
等待您的宝贵回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我不确定您想在这里实现什么? 您是否计划在系统中的任何位置使用 GPIO2?

    如果没有、您只需单击 GUI 中的引脚63 MON9、然后单击弹出窗口顶部的移除引脚63 MON9。

    单击"写入硬件"、然后单击"将 RAM 存储到闪存"以永久进行更改。

    在这些更改之后、您将获得虚拟电源轨#3。

    请观看培训视频、了解如何使用 GUI。

    https://training.ti.com/fusion-digital-power-designer

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回答。

    我使用 GPIO2来启用1.2V 稳压器 LMZ31704RVQ。

    ZC706和我们的卡中遵循的加电顺序是相同的。  对于   GPIO2引脚、VCCP1V2_EN_B 和 VCCP1V5_EN_B 的序列保持不变。 电源轨的其余部分是否取决于 VCCP1V2监控器、修整器、信号?

    我是否可以使用 ZC706的相同二进制文件对我的卡进行编程?

    我还想知道是否可以对电源控制器进行多次编程? 这主要是因为、如果编程的二进制文件不能按照我们的要求进行初始处理?

    等待宝贵的回复。

    此致、

    Rekha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我对你想在这里改变的东西仍然有点困惑。

    ZC706不是 TI 开发的。 对于与 ZC706相关的任何应用、您可以联系供应商以获取帮助。

    根据您的原理图、MON3、MON9和 FPWM3_GPIO7不再使用。 可以从配置文件中删除

    因此、您的电源轨#3仍然是有效的电源轨、仅在移除所有引脚后才包含 GPIO 信号。  

    您可以多次对器件进行编程。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../test.7z




    您好、Yihe、

    感谢您的回答。

    现在、我 面临 的是 VADJ_FPGA_EN 电源轨方面的问题。 电源控制 器未将 GPIO14的信号置为高电平、且该信号始终处于低电平、因此该使能信号连接到 LMZ31506RUQ 稳压器。 Vadj SEL 0和 SEL 1能够为 LMZ 稳压器的频率选择提供00。 (随附的代码我已经使用和编程)。 我请求您复查一次。 此外、我还请求您创建另一个代码、该代码仅具有使能信号(根据上电要求) 、而不具有监控和 PWM 信号。

    电源控制器能够为稳压器的其余部分发出使能信号、除此之外、其他部分都是如此。 我卡在板启动之间。 请建议我下一步做什么。

    等待宝贵的回复。

    此致、

    Rekha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    GPIO14是电源轨#4 (VADJ)的使能端。 它具有许多有关依赖项的定序。

    为了使 GPIO14为高电平、必须满足以下条件:

    1. GPIO12->高电平,GPIO20->低电平

    PMBus_CTRL 应为高电平

    电源轨1/2/3/4的电压必须高于 POWER_Good 阈值。 对于电源轨#3、由于它是一个不带监控引脚的电源轨、只要 GPIO 2为高电平、就会被视为超过 POWER_Good 阈值。

    请在您的系统中查看以上内容。

    此致

    Yihe