除了 GPIO2上的使能引脚发生变化(连接了相同的快照)外、所有电源使能、控制、监控都与 ZC706开发套件相同、
对于 GPIO2 (VCCP1V2_EN_B 的加电序列与 VCC1V5_PL_EN 相同)、断开了 MON3、MON9和 FPWM3_GPIO7信号。 我导入了 ZC706 .xml 文件并进行了如 Fusion Digital Power Designer 中所示的更改(我已移除基于 GPIO 2的信号的电压、修整/裕度和电流)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我不确定您想在这里实现什么? 您是否计划在系统中的任何位置使用 GPIO2?
如果没有、您只需单击 GUI 中的引脚63 MON9、然后单击弹出窗口顶部的移除引脚63 MON9。
单击"写入硬件"、然后单击"将 RAM 存储到闪存"以永久进行更改。
在这些更改之后、您将获得虚拟电源轨#3。
请观看培训视频、了解如何使用 GUI。
https://training.ti.com/fusion-digital-power-designer
此致
Yihe
您好、Yihe、
感谢您的回答。
我使用 GPIO2来启用1.2V 稳压器 LMZ31704RVQ。
ZC706和我们的卡中遵循的加电顺序是相同的。 对于 GPIO2引脚、VCCP1V2_EN_B 和 VCCP1V5_EN_B 的序列保持不变。 电源轨的其余部分是否取决于 VCCP1V2监控器、修整器、信号?
我是否可以使用 ZC706的相同二进制文件对我的卡进行编程?
我还想知道是否可以对电源控制器进行多次编程? 这主要是因为、如果编程的二进制文件不能按照我们的要求进行初始处理?
等待宝贵的回复。
此致、
Rekha。
e2e.ti.com/.../test.7z
您好、Yihe、
感谢您的回答。
现在、我 面临 的是 VADJ_FPGA_EN 电源轨方面的问题。 电源控制 器未将 GPIO14的信号置为高电平、且该信号始终处于低电平、因此该使能信号连接到 LMZ31506RUQ 稳压器。 Vadj SEL 0和 SEL 1能够为 LMZ 稳压器的频率选择提供00。 (随附的代码我已经使用和编程)。 我请求您复查一次。 此外、我还请求您创建另一个代码、该代码仅具有使能信号(根据上电要求) 、而不具有监控和 PWM 信号。
电源控制器能够为稳压器的其余部分发出使能信号、除此之外、其他部分都是如此。 我卡在板启动之间。 请建议我下一步做什么。
等待宝贵的回复。
此致、
Rekha。
你好
GPIO14是电源轨#4 (VADJ)的使能端。 它具有许多有关依赖项的定序。
为了使 GPIO14为高电平、必须满足以下条件:
1. GPIO12->高电平,GPIO20->低电平
PMBus_CTRL 应为高电平
电源轨1/2/3/4的电压必须高于 POWER_Good 阈值。 对于电源轨#3、由于它是一个不带监控引脚的电源轨、只要 GPIO 2为高电平、就会被视为超过 POWER_Good 阈值。
请在您的系统中查看以上内容。
此致
Yihe