This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:RCHG 和 RDSG 计算

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909969/bq77915-rchg-and-rdsg-calculations

器件型号:BQ77915

您好!

数据表状态中的典型应用系统设计人员应选择 RCHG 和 RDSG 值、以满足所需的 FET 上升和下降时间。

建议值为 RCHG -> 1k Ω 和 RDSG -> 4.5k Ω。 由于我们使用其他组件来保护 CHG FET、因此 RCHG2 -> 1Mohm。

我们将 FET IRFS3207TRLPBF 用于我们的应用。您能否提供一些参考来计算 RCHG 和 RDSG 值。 我们能否继续使用这些建议的值进行实验。

此致、

Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    图29中的 RCHG2用于在负载出现短路或其他放电故障期间限制流入 CHG 引脚的电流。 1M 通常是一个很好的值。

    当充电器存在且 CHG 导通时、RCHG 将限制流入栅极的电流。  IRFS3207的 CISS 为7.6nF、适度。  您可能从1-3 k 欧姆开始。

    RDSG 在导通和关断时限制流入 DSG 引脚的电流。 关断通常是更关键的条件、因为它将有助于确定 FET 在一个极端条件下是否保持在其安全工作区域内、或者在另一个极端条件下、快速开关产生的电感尖峰是否较大。  由于 RDSGOFF 很小、因此您可能从4到5k 欧姆开始。  该示例中的4.5k 值通常不可用、4.7K 或类似值应该是一个良好的起点。