This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:使能引脚输入电压限制

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959282/tps54620-enable-pin-input-voltage-limit

器件型号:TPS54620

降级器、

TPS54620定义了使能输入最大值? 或者在启用高于 VIH 时定义 VIH 值、这意味着它正常。

规格定义绝对最大值、是否定义了建议值?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如下注释中所述、绝对最大值表指定了器件可能发生永久损坏之前的最大电压。 因此、从电流表中可以看到、EN 引脚电压必须保持在6V 以下

    电气特性表显示了启用/禁用器件的阈值。 在电流表中、当 EN 电压高于典型值1.21V 时、器件打开、当 EN 电压低于典型值1.17V 时、器件关闭。

    希望这有助于澄清。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Anthony