请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 您好!
我的客户认为采用 RCP/RPP 电路的 TPS26631如下所示:
当插入反向电压时、他担心 UVLO/OVP 引脚是否低于-0.3V (绝对最大值)。 是否可以在 UVLO/OVP 引脚上执行"<-0.3V"? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户认为采用 RCP/RPP 电路的 TPS26631如下所示:
当插入反向电压时、他担心 UVLO/OVP 引脚是否低于-0.3V (绝对最大值)。 是否可以在 UVLO/OVP 引脚上执行"<-0.3V"? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。