This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80EVM-020

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909915/bq40z80-bq40z80evm-020

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 员工:

我面临着类似的问题。 当我连接电路板时、它不会被自动识别。

1.我有 BQ Studio 的最新版本。

2.当我打开 BQ Studio 时,它会将连接的设备显示为:4800_0_04。 我选择最近的器件4800_0_02、它的工作方式如图所示。

但是、如果我尝试更新化学物质、它会显示错误"1703"。  

4.您的网站上只有一个适用于 BQ40z80的软件、我已经在我的硬件上上传了该软件。  

现在、我们将介绍如何更新化学物质以及如何运行学习周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从 bq40z80产品文件夹下载了 v0.004固件?

    请参阅以下有关如何执行学习周期的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slua848/slua848.pdf

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、您提到了这个软件。  

    我已上传此软件、但硬件仍无法自我识别。 我需要从 BQ Studio 中的监测计中选择4800_0_02-bq40z80。

    关于应用手册、由于存在相同的错误"1703"、我无法执行选择化学物质的第一步。  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要将 v0.04 bqz 文件复制到 bqStudio 的安装文件夹中。

    Andy