请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的 TI 员工:
我面临着类似的问题。 当我连接电路板时、它不会被自动识别。
1.我有 BQ Studio 的最新版本。
2.当我打开 BQ Studio 时,它会将连接的设备显示为:4800_0_04。 我选择最近的器件4800_0_02、它的工作方式如图所示。
但是、如果我尝试更新化学物质、它会显示错误"1703"。
4.您的网站上只有一个适用于 BQ40z80的软件、我已经在我的硬件上上传了该软件。
现在、我们将介绍如何更新化学物质以及如何运行学习周期。