This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:负载开启阈值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959419/lm5069-load-turn-on-threshold

器件型号:LM5069

你(们)好  

什么是负载开启阈值?
如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    它是负载的导通电压。 对于电阻负载、它将为0V;对于直流/直流负载、它将为直流/直流转换器的 VIN_UVLO 阈值。

    此致、Rakesh