This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80:bq40z80通信失败问题

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908973/bq40z80-bq40z80-bq40z80-communicate-failed-issue

器件型号:BQ40Z80

您好、TI 支持团队、

我认为我们有与本主题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/897047)中所述类似的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么没有显示完整的消息、所以这又是一个消息:

    我认为我们有与本主题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/897047)中所述类似的问题。 编程后、从关断/固件执行中进行复位/堆叠后、bq40z80看起来像是执行多个复位、OperationStatus() INIT 被置位、并且会发生多个通信故障。  

    我看到这个问题已经解决了、您能不能与大家分享这种情况下的问题/解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aleh、

    是否启用了寿命?  如果是、请尝试禁用它并查看此问题是否消失。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    不、很遗憾、禁用寿命未能解决我的问题、问题仍然存在。

    勒赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、aleh、

    DSG 和 CHG FET 呢?  它们是否反复打开和关闭? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    正确、如果 PRES 引脚处于活动状态、CHG 和 DSG FET 也会反复导通和关断。

    设置 FET_EN 0不会解决该问题。

    勒赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在侧面进行一些测试、我们发现以下内容:

    1) 1)上述奇怪的行为取决于 bq40z80 IC 测量的电池温度。 请在附件中找到单次重置[NOK.log]后记录的错误行为。 此外、为了进行比较、在没有发生错误行为的情况下、还有 OK.LOG 和 COFIGURATION.gg.csv -这两种情况下的数据存储器内容。
    OK / NOK 两种情况的差异仅是电位器模拟的电池温度。

    2) 2)此外、我们发现、当上述错误行为发生时、温度会受到数据存储器设置的影响、但我们无法准确地确定温度。

    3) 3)关闭7s 电池测量可完全消除错误行为。

    4) 4)没有区别、电池温度的测量源是什么-如果外部 NTC 关闭、内部 bq40z80温度设置为电池温度源、则仍然会发生错误行为。
    5) 5)电池的电压会影响错误行为的发生、但我们无法准确地确定具体情况。


    现在、它看起来 bq40z80初始化序列中存在一些错误、这会导致上述错误行为。

    e2e.ti.com/.../OK.loge2e.ti.com/.../NOK.loge2e.ti.com/.../CONFIGURATION.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在侧面进行一些测试、我们发现以下内容:

    1) 1)上述奇怪的行为取决于 bq40z80 IC 测量的电池温度。 请在附件中找到单次重置[NOK.log]后记录的错误行为。 此外、为了进行比较、在没有发生错误行为的情况下、还有 OK.LOG 和 COFIGURATION.gg.csv -这两种情况下的数据存储器内容。
    OK / NOK 两种情况的差异仅是电位器模拟的电池温度。

    2) 2)此外、我们发现、当上述错误行为发生时、温度会受到数据存储器设置的影响、但我们无法准确地确定温度。

    3) 3)关闭7s 电池测量可完全消除错误行为。

    4) 4)没有区别、电池温度的测量源是什么-如果外部 NTC 关闭、内部 bq40z80温度设置为电池温度源、则仍然会发生错误行为。
    5) 5)电池的电压会影响错误行为的发生、但我们无法准确地确定具体情况。


    现在、它看起来 bq40z80初始化序列中存在一些错误、这会导致上述错误行为。

    e2e.ti.com/.../5557.OK.loge2e.ti.com/.../1018.NOK.loge2e.ti.com/.../7450.CONFIGURATION.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、aleh、

    我将查看日志文件。

    您能否调整电池组电压并查看它是否发生在特定的电压中?

    我看到 Vincenzo 已经向我发送了一封有关同一问题的电子邮件。  我将与他合作、尽快提供一些反馈。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在上面写的那样、电压会影响错误行为、但我们不确定具体情况如何。

    我能够在与上述配置相同的情况下观察到这种行为、并且3100 mV/电池、3600 mV/电池和3900 mV/电池出现了错误行为。

    4000mV/电池上没有错误行为。

    您是否查看了附加的设置日志? 您是否有任何结论要分享?  这个问题对我们来说是紧迫的,我们真的需要知道这里的原因是什么?


    勒赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aleh、

    我正在与 Vincenzo 合作解决这个问题。 此问题将在脱机时处理。

    Andy