This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:正在寻找最佳产品。

Guru**** 2538820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959405/tps2662-looking-for-the-best-product

器件型号:TPS2662

大家好、

我正在为我的客户请求寻找最佳产品。
您是否会介绍满足以下条件的器件?

输入电压:8.5V
ILIM:检测50~100mA
软启动:可调节(希望)
IQ:低于50uA (必须)
其他:电流限制延迟


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您能否分享应用用例和终端设备详细信息?

    应用是否需要电流限制或过载检测。 ? TPS25940x 是另一种选择,但它无法在如此低的值下进行电流限制,但可以根据 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25940-q1.pdf 中的图77进行过载检测 。 在 DEVSLP 模式下、我们可以将 Iq 限制为95uA (典型值)  

    对于50~100mA 之间的限流、TPS2662是最佳可用器件、但不满足 IQ 要求。

    此致、Rakesh