This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:数据表图8-1中的网连接和 RBODE 是什么?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959480/tps543620-what-are-net-tie-and-rbode-in-the-datasheet-figure-8-1

器件型号:TPS543620

大家好、

 您能否在数据表图8-1中说明网带(AGND 和 PGND 之间、VOUT 和 VO_SNS 之间)和 RBODE (10欧姆电阻器)的作用?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    网络连接用于控制在 PCB 布局中网络之间进行连接的位置。 EVM 下方的示例图像显示了如何针对连接到 Vout 执行此操作。 在本示例中、网带仅是连接 VO_SNS 和 VOUT 的铜连接。 在 EVM 上、将网带连接件放置在所需的 Vout 感测点。 对 AGND 和 PGND 之间的连接也进行了类似的操作。

    RBODE 用于测量波特图。 信号通过该电阻器注入回路。