This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958042/lm1084-lm1084

器件型号:LM1084

自2013年以来、此组件是否发生了任何变化? 我被告知、这个组件已经在完全相同的电路中使用、负载与我的负载完全一样、并且它没有振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您是否会帮助提供有关您遇到的振荡问题的更多详细信息?  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我之前遇到的问题有关、如果您转到页面顶部并单击原始问题、它将带您了解问题的描述以及我收到的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始开机自检与热关断相关。 当振荡开始时、您是否会帮助确认您的输入电压、输出电压和负载电流?  

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再调制器中的电压为13.8v。 示波器图片中显示的电压电平是施加负载前的电压输出、即13.1v、示波器上的电压下降是施加负载时的电压下降。 正如在 PICS 上所述、振荡的振荡振荡在6.1和6.2安培之间。 负载是设置为电流控制的电子负载。 如果我在调节器上使用冷喷剂、振荡不会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在4.27W 功率下、如果使用 KTT 封装、则结温上升估计为172C;在 NDE 情况下、温升为97C。 实际结温将位于环境温度之上。 它不是振荡、输出的开关与热关断相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们解决了这是我最后一个问题的问题、现在的问题 是、该组件是否有任何更改、这可能会导致它在2013年以相同的方式使用时反应不同? 我的最终用户告诉我 、2013年、它没有这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    据我所知、自那时以来器件没有发生任何变化。 除了 Vin、Vout 和 Iout 外、影响热性能的另一个因素是电路板布局。 它们是否也使用相同的电路板布局?还是新设计?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的终端用户提供了电路板布局、因此应该是相同的。

    现在、他们正在拉动一些早期电路板、并进行检查以确保它们没有错过。 感谢您的回复。