This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:TPS53622A TPS53659开关频率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958237/tps53659-tps53622a-tps53659-switching-frequency

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53622A

您好!

TPS53622A TPS53659数据表中的 FSW 是否有更新的最小/最大频率?

在我的客户设计中、他在配置文件中将 FSW 设置为600kHz、但在重负荷条件下测量的频率为~750kHz、这是否合理?

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    就 TPS53622A 而言、不启用闭环频率控制功能、因此在重负载下通常会看到 Fsw 增加。

    TPS53659启用了闭环频率控制、因此负载的 FSW 变化非常小。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    我们是否有估算 Fsw 与负载间关系的公式?

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    这没有公式

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    只需确认一下、750kHz 是否仍在所需的 Fsw 范围内?  

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    是的、这就是数据表中没有最大/最小 Fsw 设置的原因。 它是多种多样的。

    谢谢

    Chasel