This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25710:可用范围

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25710, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909367/ucc25710-available-range

器件型号:UCC25710
主题中讨论的其他器件: UCC27712

大家好、团队成员。

UCC25710是否可用于3kW/10A 应用?

是否可以通过在 DIM 引脚上输入5kHz、2us 宽度的脉冲来运行?
请告诉我 LEDSW 可输出的最大频率和脉冲宽度。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我见过专为3kW 设计的 LLC 转换器。  控制器本身不受限制。  它是为 您的设计选择的电源组件。

    您很可能需要驱动多个并联 FET、这需要栅极驱动器。  您可以将 UCC27712半桥驱动器用于多对 FET (1.8A/2.8A、620V)。  

    通常、PWM 调光在大约200Hz 至500Hz 的低频下完成。  借助此输入范围、您可以将 PWM 调光至1%占空比。  

    您是否需要将调光频率驱动至5kHz?  此外、高频率可能会导致电压环路出现问题。  我不确定这是一个好主意,并建议不要这样做。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于我们正在考虑使用该 IC 驱动激光二极管、因此需要进行高速调光。

    调光频率是否为500Hz、脉宽20us 是限值?

    此致、