This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDMI MUX/开关

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TS3DV642, TMDS181, TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909783/hdmi-mux-switch

主题中讨论的其他器件:HD3SS215TS3DV642TMDS181TMDS442

大家好、

我们正在寻找以下2种 HDMI 多路复用器/开关解决方案。

您能帮助提供新的解决方案吗?

1. 1:4 HDMI 多路复用器/开关

2. 2:4 HDMI 多路复用器/开关

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有1:4或2:4 HDMI 开关解决方案。 您可以使用 HD3SS215或 TS3DV642将多个开关级联在一起、以实现1:4或2:4开关解决方案。  

    请注意导通电阻和插入损耗的影响将多个开关级联在一起时、我建议在开关输出端添加 DP159或 TMDS181、以帮助解决 Ron 和插入损耗问题。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TMDS442呢?

    它支持 HDMI 1.4还是2.0?

    它是双向的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS442仅与 HDMI 1.3a 兼容、最大数据速率为2.25G。 它无法支持 HDMI1.4或2.0。

    谢谢

    David