This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:TPS563202和 TPS563202S 之间的差异

Guru**** 2650045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563202S, TPS563202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957738/tps563202-difference-tps563202-and-tps563202s

器件型号:TPS563202

大家好、

Vref 精度是否是 TPS563202和 TPS563202S 之间的唯一区别?
但 FB 和 Tj 的特性图中没有差异。

例如、如何估算85度的精度?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、  

    是的、唯一的区别是 Vref 精度。  

    在图表中、我们收集了不同温度下的30个样本 Vref 电压以获得曲线。 因此差异非常小。  

    在大型制造商样片中、TPS563202S Vref 精度更高。  

    您是说您想知道85°C 时的各种 Vref、对吧?  

    BRS、  

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin-san、

    是的、Vref 的精度仅指定为25度、因此85度时的精度是多少百分比?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小 林您好、

    对于 TPS563202S、在25°C 时 Vref 精度为1.5%、在-40至125°C 时精度为2%。  

    现在、我们有了这些数据。 适合您吗?  如果您真的需要85°C 的数据、 我们需要花时间来获取它。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edwin-san、

    好的、我知道 TPS563202S 在整个温度范围内为2%。

    TPS563202在整个温度范围内的百分比是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      Edwin-san 将在周一之前回来。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、

    TPS563202全温度范围精度为2.5%。